Other Parts Discussed in Thread: TLV9061
您好,
我的客户遇到问题。 他们生产了1000件这款 PCBA,其板载 TLV9061的电流感测功能如下所示。 其中、10个显示 输出较低(2.6V)、正常值为3V、 进行了开关测试、症状随设备变化。 该器件支持0.3mv Vos、外部电阻精度为1%。 请帮助检查是否有需要注意的事项。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yue、
感谢您的提问。 为了帮助您进一步解决这个问题、我有一些后续问题。
您能否解释两个输入端的输入电压/电流是多少、还是提供波形?
此外、您是否知道在顶部的两个图像中测量的是什么? 设备是否以某种方式测量电压? 客户看到的电压为2.6V 和3V、但我不确定这些图像中显示的是什么(数字不匹配)。
客户是否有更放大的输出波形图像? 当示波器设置为5V/分频时、很难看到任何差异。
最后、所有故障是完全相同的故障还是不同的故障?
此致、
Daniel
尊敬的 Yue:
感谢您在此处的回复。 它们在 R213上通常会看到多少电压? 它大约是75mV 吗?
放大器是否都在同一电路板上进行测试、或者是否在不同电路板上进行测试? 必须排除组件值作为一个因素的变化、尤其是在测量如此小的电流时。
如果客户真的想尝试一些东西、我建议尝试更换无源组件。 使用相同的值、只需更改单位即可。 了解差异的产生程度。 您可以尝试更改差分放大器的电阻器、但最重要的电阻器将是 R213。
此致、
Daniel
Yue、
它可以是器件参数的分布。 但是、如果器件存在此类问题、我希望看到一系列故障值。 例如、器件可在3V、2.9V、2.8V、2.7V 等条件下进行测试 相反、客户看到所有器件在3V 电压下通过或在2.6V 电压下失败。
我建议客户在运算放大器的输入端进行测试。 看看您是否可以测量运算放大器的引脚1和3。 客户还可以尝试在 I224和 I231进行测量。 尝试测试3个通过单元/电路板和3个故障单元/电路板的电压。 这将使我们更好地了解误差的引入位置。
此致、
Daniel