This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301-Q1:ALERT 引脚出现问题:在达到 ILIMIT 前变为低电平

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930606/ina301-q1-problem-with-alert-pin-goes-low-before-ilimit-is-reached

器件型号:INA301-Q1
主题中讨论的其他器件:INA301、Strike

您好!

我们在其中一个设计中使用 INA301-A1。 在设计验证期间、观察到当 OUT 引脚电压低于限值时、ALERT 引脚从高电平转换为低电平。 LIMIT 引脚上的电阻值为18k。 INA301由3.3V 电源供电。  

设计:  

VLIMIT (典型值)= 18k*80uA = 1.44V

增益= 20

警报转换为低电平的理论输入电压= 1.44V/20 = 72mV (输入电压、增大 directione2e.ti.com/.../INA301.pdf)

实际观察 到的输入电压使 ALERT 转换为低电平= 63mV

您能帮助解决此问题吗?

此致

Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、

    是否可以看到 INA301设置的完整原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2477.INA301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、  

    除了电路图、  

    我们使用4分流器5 ll 5 LL 3 LL 3 = 0.9375uOhm (有效)。 开尔文感应迹线取自 PCB 中电阻器组合的中心

    2.分流电阻器与放大器的距离为50-60mm。  

    但警报在低于设定限值电压的电压下转换。

    此致

    Ashwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、

    我假设这是.937.5mohms (不是 uohms)?

    我认为这里的一个影响因素是输入滤波器。 随着器件输出斜坡上升、在输入线上消耗额外的偏置电流(请参阅数据表的图40)。 随着此偏置电流的增加、您将在电阻器上看到的压降会串联增加、并导致从分流器到器件引脚上实际测量的电压降产生额外误差。 通常情况下、这会导致警报引脚稍后触发、而不是由此产生的误差量。当您说警报引脚在63mV 下拉低时、您是在分流器还是在器件的引脚上测量此值? 您能否测量这两者以查看输入滤波电阻器上是否存在电压差异? 此外、您能否使用已知输入电压探测器件的输出引脚、以确保器件以线性方式运行。 最后、您能否探测限位引脚本身、以确保馈入比较器的基准电压正确?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Carolus

    放大器增益= 20 (理论值);20.4 (实际值)

    分流电阻器:937.5uOhm

    电流(A) 在分流器上(在串联电阻之前) mV 在串联电阻之后、在器件输入引脚上(在滤波器之后) mV VOUT -脊骨(V) 极限电压-实际值(V)   VOUT -理论值
    10. 11.82. 9.9. 0.2015 1.437   0.191352
    20. 21.717 19.921 0.4082 1.442.   0.382704
    30 31.362. 29.926 0.6144 1.446   0.574056
    40 40.135. 40.017. 0.821 1.451.   0.765408
    50 50.385. 50.267 1.029 1.455   0.95676
    60 60.535 60.211 1.236. 1.46.   1.148112
    63. 63.108. 63.12. 1.285. 1.46.   1.2055176
    70 72.93 70.89 1.448 1.465   1.339464

    此致

    Ashwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashwin、

    以下几点让我感到很失望:

    -您在 LIMIT 引脚上读出的电压随着电流的增加而变化,这种情况不应发生。 该电压由恒流源生成、无论输入如何、都应保持恒定

    -部件的增益看起来是线性的,但就误差而言,它有点太高了。 该器件的最大值应为.1%  

    这里的应用是什么?  我注意到您放置在输入端的滤波器很大(7500Hz)、然后您还会对输出进行滤波。 您这里的输入信号的性质是什么? 这里是否存在一些您尝试抑制的开关或交流特性?  您能否使用示波器探测输出引脚以查看输出信号在这里的稳定程度? 作为基准的输入信号也会有所帮助。

    此外、您是否曾尝试过通过多个器件或仅通过单个 INA301进行复制?