This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3401EVM:输出信号偏移

Guru**** 2383570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, ADC12DJ3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909546/lmh3401evm-output-signal-offset

器件型号:LMH3401EVM
主题中讨论的其他器件:LMH3401ADC12DJ3200

您好!

我使用 LMH3401作为 直流耦合、单端到差分放大器来驱动 ADC12DJ3200。 我的单端信号是来自光电二极管的正单极信号。 我想在输出信号上创建一个直流偏移、以便我可以使用 ADC 的整个满量程、而不仅仅是正半部分。

我想知道我是否可以通过使用直流电源偏置未使用的端口来创建该偏移。

在 LMH3401数据表的第9.3.2节中、它说:"为了在放大器中保持适当的平衡并避免在输出端产生偏移、未使用
必须将输入引脚偏置为与输入直流电压相同的电压、并且必须将未使用引脚上的阻抗设置为相同的电压
匹配驱动输入引脚的源阻抗。" 这让我相信、我可以通过将未使用的端口偏置为输入信号的直流电压以外的电压来故意在输出端创建偏移。

假设这是一个可行的解决方案、我正在考虑通过宽带偏置 T 来应用此偏置、以在高频下进行阻抗匹配。 在直流附近的低频条件下、阻抗匹配不良会造成什么后果? 在未使用的端口上应用此直流偏置的方法是否不同、推荐?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您能否澄清一下、您是否在谈论为共模电压添加直流信号? 还是指差分电压?

    如果是指共模、则只需使用 CM 引脚向信号添加失调电压即可。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我是指差分电压、而不是共模电压。

    今天我发现我的同事几天前提出了同样的问题。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    阻抗需要匹配、以便 FDA 不会出现增益不平衡、并将失真降至最低。 一种解决方案是为 FDA 的两个输入使用缓冲器、以确保匹配的输入阻抗。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有您会推荐的特定缓冲器?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    这将取决于您的系统要求、例如:

    带宽、噪声、可用电源、功耗等  

    最棒的

    Hasan Babiker