Other Parts Discussed in Thread: LMH3401, ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件:LMH3401、 ADC12DJ3200
您好!
我使用 LMH3401作为 直流耦合、单端到差分放大器来驱动 ADC12DJ3200。 我的单端信号是来自光电二极管的正单极信号。 我想在输出信号上创建一个直流偏移、以便我可以使用 ADC 的整个满量程、而不仅仅是正半部分。
我想知道我是否可以通过使用直流电源偏置未使用的端口来创建该偏移。
在 LMH3401数据表的第9.3.2节中、它说:"为了在放大器中保持适当的平衡并避免在输出端产生偏移、未使用
必须将输入引脚偏置为与输入直流电压相同的电压、并且必须将未使用引脚上的阻抗设置为相同的电压
匹配驱动输入引脚的源阻抗。" 这让我相信、我可以通过将未使用的端口偏置为输入信号的直流电压以外的电压来故意在输出端创建偏移。
假设这是一个可行的解决方案、我正在考虑通过宽带偏置 T 来应用此偏置、以在高频下进行阻抗匹配。 在直流附近的低频条件下、阻抗匹配不良会造成什么后果? 在未使用的端口上应用此直流偏置的方法是否不同、推荐?
谢谢、
Alex