This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:VREG 输出引脚的持续电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933405/xtr116-continuous-current-of-vreg-out-pin

器件型号:XTR116

您好!

您能否共享 XTR116 VREG 引脚的持续输出电流。

在数据表中观察到的短路电流为12mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是否可以在输入电流为4mA 时从 VREG 引脚加载10mA@3.3V?

    如果无法实现、在输入电流为4mA 时、可从 VREG 引脚加载的最大电流将是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    考虑 VREG 和 VREF 电流的来源。 它只是 XTR116 4mA 输出电流的一部分。 因此、如果 XTR116消耗300µA μ A 的电源电流、则 VREG 和 VREF 总共可提供4mA - 300µA = 3.7mA 的最大电流。 假设 VREG 提供2.7mA、则 VREF 最多只能提供3.7mA - 2.7mA = 1mA。

    所以简单的答案是:不、在正常运行中、XTR116的 VREG 引脚无法提供10mA 电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、  

    XTR116数据表的第4页显示了稳压器电压与电流间的关系、VREG 能够提供4mA 的拉电流和1mA 的灌电流;而 VREF 精度在第2页的规格表中指定了0mA 至2.5mA 的电流负载。

    正如 Kai 正确指出的、必须强调总电流消耗必须小于4mA、才能实现4-20mA 的完整2线电流变送器输出范围。 这包括 XTR116、传感器和相关电路的总电流消耗。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时查看此博客文章、该文章详细介绍 了2线4-20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流消耗限制。 如果您对设计有任何其他问题、博客系列的其余部分可能会有所帮助。  

    如果您需要更多帮助、请告知我们。

    最棒的  

    Katlynne Jones