Other Parts Discussed in Thread: XTR116
您好!
您能否共享 XTR116 VREG 引脚的持续输出电流。
在数据表中观察到的短路电流为12mA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Remya、
考虑 VREG 和 VREF 电流的来源。 它只是 XTR116 4mA 输出电流的一部分。 因此、如果 XTR116消耗300µA μ A 的电源电流、则 VREG 和 VREF 总共可提供4mA - 300µA = 3.7mA 的最大电流。 假设 VREG 提供2.7mA、则 VREF 最多只能提供3.7mA - 2.7mA = 1mA。
所以简单的答案是:不、在正常运行中、XTR116的 VREG 引脚无法提供10mA 电流。
Kai
您好、Remya、
XTR116数据表的第4页显示了稳压器电压与电流间的关系、VREG 能够提供4mA 的拉电流和1mA 的灌电流;而 VREF 精度在第2页的规格表中指定了0mA 至2.5mA 的电流负载。
正如 Kai 正确指出的、必须强调总电流消耗必须小于4mA、才能实现4-20mA 的完整2线电流变送器输出范围。 这包括 XTR116、传感器和相关电路的总电流消耗。
最棒的
Katlynne Jones
请随时查看此博客文章、该文章详细介绍 了2线4-20mA 传感器变送器:传感器和变送器电流消耗限制。 如果您对设计有任何其他问题、博客系列的其余部分可能会有所帮助。
如果您需要更多帮助、请告知我们。
最棒的
Katlynne Jones