请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401-SP 主题中讨论的其他器件:ADC12D1620QML-SP、 LMH5401
您好、放大器专家!
我的客户有一个需要 SE 至差分转换和放大以及驱动 ADC12D1620QML-SP 输入的应用。 信号来自具有 SE 输出的光学接收电路。
所述的增益要求为~22V/V 这可以通过单个 SE 至差动 LMH5401级实现、还是最好使用2个级联器件?
如果是后者、每个级的最佳增益配置是什么?
最后、推荐使用哪种航天级负电源解决方案来提供-1.25V 电源、从而使放大器的输出共模与 ADC12D1620QML-SP 的输入共模正确匹配?
提前感谢!
此致、
Jim B