This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401-SP:针对~22V/V 总增益的推荐放大器级联

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1620QML-SP, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909581/lmh5401-sp-recommended-amplifier-cascade-for-total-gain-of-22-v-v

器件型号:LMH5401-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12D1620QML-SPLMH5401

您好、放大器专家!

我的客户有一个需要 SE 至差分转换和放大以及驱动 ADC12D1620QML-SP 输入的应用。 信号来自具有 SE 输出的光学接收电路。

所述的增益要求为~22V/V 这可以通过单个 SE 至差动 LMH5401级实现、还是最好使用2个级联器件?

如果是后者、每个级的最佳增益配置是什么?

最后、推荐使用哪种航天级负电源解决方案来提供-1.25V 电源、从而使放大器的输出共模与 ADC12D1620QML-SP 的输入共模正确匹配?

提前感谢!

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、正如您所知、这个问题是在没有所需 BW 的情况下漂浮在太空中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    抱歉! 该放大器正在处理一个以大约125兆次/秒的脉冲运行的脉冲序列、并且它将以1兆次/秒的采样率进行采样 因此、有效带宽需要约为500MHz。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益为22时的单级带宽约为300MHz (取决于源 Z)

    如果您必须具有500MHz 的频率、也许第一级增益为5、之后一级增益为4.4、那么您的500MHz 来自1G ADC 上的奈奎斯特、可能需要在 ADC 上使用级间 RLC 滤波器来设置该频率。