This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:如何将负电压和 APD 与 LMH32401相连

Guru**** 2769245 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930950/lmh32401-how-to-connect-negative-voltage-and-apd-with-lmh32401

器件型号:LMH32401

尊敬的先生:

如何使用负电压和 APD 连接 LMH32401。  下面的电路是否正常?  (OUT+)-(OUT-)符合 APD 电流、对吧?

如果我的连接错误、您能给我一些指导吗(附图)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    下面是数据表中显示的光电二极管配置:

    您不应将接地连接到输入引脚。 LMH32401将提供约2.5V 的正偏置。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hasan、

    下面的连接如何,它是否正常?  如果下面的电路仍然有问题、那么正确的连接是什么? 请通过图片向我展示一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、  

    是的、这应该起作用。 不确定您在这里使用的是光电二极管、但10k 电阻器可能会限制电路的输入电流。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您更新 Hasan。

    还有一个问题、您在测试中使用了哪种 APD? 您能否  与我们分享 APD 器件型号(大约-60V --90V 额定值)和电阻器值? 我们希望向客户推广我们的负升压解决方案。  但我们缺乏 APD 应用知识。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    为了澄清这一点、我认为最好不要包含10k 电阻器、这样您就可以获得光电二极管的全部性能。 除了推广升压功能外、对该光电二极管有任何要求? 您是否正在寻找光纤连接或开放式光电二极管?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我们得到的信息是-60V/10mA 或-90V/2mA 光电二极管。

    我不知道光纤连接或开放式光电二极管、 有什么区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    不同之处在于您计划如何向光电二极管提供光。 对于开路型、您只需在器件上发光即可、而对于 光纤连接的光电二极管、您通常会通过光纤连接器连接到激光二极管。  

    您可以在 此处看到差异 (未安装与尾纤)。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、它很有趣。

    我想在我的应用中使用一个开式光电二极管。  您是否有一些器件型号可推荐给我们? :)这对我们很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    选项会因光源的规格而异。  Hamamatsu 和第一个传感器应该有很多可供您查看的选项。

    最棒的

    Hasan Babiker