Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV120, DRV110
主题中讨论的其他器件: DRV120、 DRV110
这是 DRV120:DRV120发布的延续。 我正在使用 DRV110EVM 并更改了 Rsense = 4 Ω。 我想使用24伏电源实现以下设置:
I Peak = 26mA
I HOLD = 15mA
CKET = 100ms
我可以使用您的电子表格在 DRV110EVM 上进行以下设置:
问题:使能引脚置位后、电路保持26mA、在保持时间(100ms)后从不会降至15mA。 出什么问题了? 由于我使用的是24伏电压、因此是否需要根据电子表格将 DRV110齐纳外部电阻器修改为7.725K 欧姆才能实现这一目的?
谢谢、
John