This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:DRV110 14引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM, DRV120, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/931123/drv110evm-drv110-14-pin

器件型号:DRV110EVM
主题中讨论的其他器件: DRV120DRV110

这是 DRV120:DRV120发布的延续。 我正在使用 DRV110EVM 并更改了 Rsense = 4 Ω。 我想使用24伏电源实现以下设置:

I Peak = 26mA

I HOLD = 15mA

CKET = 100ms

我可以使用您的电子表格在 DRV110EVM 上进行以下设置:

 问题:使能引脚置位后、电路保持26mA、在保持时间(100ms)后从不会降至15mA。 出什么问题了? 由于我使用的是24伏电压、因此是否需要根据电子表格将 DRV110齐纳外部电阻器修改为7.725K 欧姆才能实现这一目的?

谢谢、

John

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、您需要添加一个限流电阻器、否则会有.损伤 DRV110齐纳块的风险

    PWM 设置为什么(ROSC)? 基于问题说明设置的 PWM 频率大于27kHz

    如果是、请将 ROSC 增加到大于100k Ω。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    我将添加7.7k Ω 电阻器以保护内部齐纳二极管。 这是否会使电路工作、以便在100ms 后保持= 15mA? 我的 ROSC = 100k 欧姆。

    未显示加速表中的数据。 其中包括:

    DRV110A 参数计算(14引脚)
    t (keep)[ms] 100.000
    I (峰值)[A] 0.026.
    I (HOLD)[A] 0.015.
    R (SENSE)Ω Ω] 4.
    f (PWM)[kHz] 40.000
    R (OSC) kΩ μ V] 100.005.
    R (峰值) kΩ μ V] 576.952
    R (kΩ)[μ V] 166.675
    C (μF)[μ A] 1
    Rsens_min (IPEAK)Ω μ V] 1.154.
    Rsens_max (IPEAK)Ω μ V] 34.615
    Rsens_min (Ω)[μ A] 0.333
    Rsens_max (Ω)[μ V] 10,000

    我将再次并联测试它。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Fosc=40kHz 可能会导致该问题、请将其设置为<25kHz。

    可能建议使用 ROSC=160k Ω 来获得 Fosc=25kHz

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Costin。 我将尝试新设置、并告知您它是否正常工作。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    好的、应该可以工作

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、看起来电路 正常工作。 顶部走线是用于驱动 FET 栅极的 OUT 引脚。 底部的迹线是电流探针。 电磁阀峰值电流约为27mA。 ~78ms 后、保持电流降至~ 15mA (平均电流)。 这表明 PWM 工作。

    此外、由于 OUT 振荡、我必须在 OUT 引脚上的 GND 上添加一个.1uF 电容器。

    谢谢、

    John