This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6502:放大器论坛

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6502, VCA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932517/lmh6502-amplifiers-forum

器件型号:LMH6502
主题中讨论的其他器件: VCA820

大家好、

我的一位客户计划连接方框图中所示的电路。 器件 LMH6502、VGA 是否可用作音频 IC 的前置放大器? 您能否建议此 IC 是否可在音频范围内工作? 数据表中的频率图显示了在0相移下保持100Hz 相当恒定的情况。

请提供您的意见和评论。  

 

此致、Shinu Mathew。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨报  

    似乎是音频通道的一款非常快的器件、如果您希望应用这些类型的器件、请注意1/f 噪声、因为它们的转角可能远高于音频频带、  

    这种类型的器件最初是作为 CLC520dB/V 增益和 CLC522线性增益与 VG 进行的。 噪声模型非常复杂、但对于 LMH6502、它们确实显示了这些图-正如您在音频频带中看到的、噪声非常高、  

    在 VCA820系列中、此拓扑也进行了一系列升级。 不过、同样的问题、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    您打算使用哪种增益范围? 您的音频信号是什么?

    Kai