请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6502 主题中讨论的其他器件: VCA820
大家好、
我的一位客户计划连接方框图中所示的电路。 器件 LMH6502、VGA 是否可用作音频 IC 的前置放大器? 您能否建议此 IC 是否可在音频范围内工作? 数据表中的频率图显示了在0相移下保持100Hz 相当恒定的情况。
请提供您的意见和评论。
此致、Shinu Mathew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.