This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1 ICROSS 设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/932284/amc1311-q1-amc1311-q1-icross-setting

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1311

大家好、

我是否可以知道 AMC1311-Q1是否对 ICROSS 设置有要求?

在 AMC1311-Q1数据表设计示例中、我们将 ICROSS 设置为最大值0.1mA、因为我认为该值应该是考虑电阻分压器功率耗散的客户设置值。 但客户希望确保在将 ICROSS 设置为 0.1mA <ICROSS<1mA? 时是否会给 AMC1311-Q1带来任何问题(如影响精度)

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yazhu、

    这只是一个设计示例。  0.1mA <ICROSS<1mA will be fine. 唯一的限制是流入器件输入引脚的电流小于10mA。 鉴于 AMC1311的输入阻抗非常大、因此需要大量电流才能导致问题。 另一个需要考虑的因素是分流电阻器的发热。 随着流经分流电阻器的电流增大、功率耗散将增大、从而导致漂移误差。