请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311-Q1 主题中讨论的其他器件: AMC1311
大家好、
我是否可以知道 AMC1311-Q1是否对 ICROSS 设置有要求?
在 AMC1311-Q1数据表设计示例中、我们将 ICROSS 设置为最大值0.1mA、因为我认为该值应该是考虑电阻分压器功率耗散的客户设置值。 但客户希望确保在将 ICROSS 设置为 0.1mA <ICROSS<1mA? 时是否会给 AMC1311-Q1带来任何问题(如影响精度)
此致、
利维亚