Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, LM2903, TLV1805
主题中讨论的其他器件:UCC27712、 LM2903、 TLV1805
您好!
我将通过比较调制信号和锯齿来使用 LM2903生成互补脉冲。 这些信号以 HI 和 LI 的形式馈送至 UCC27712。
我注意到的是底部脉冲上的容性负载效应、这会延迟脉冲的上升时间。 进一步减小比较器的上拉电阻器无论如何也不会起作用。
为了在比较器输出和栅极驱动器之间使用缓冲器、除了压摆率和增加的容性负载之外、我应该考虑哪些因素?
是否有人建议我使用一个不易受到电容负载影响且仍可在500kHz 等高开关频率下工作的合适器件型号?
提前感谢、
苏布拉赫曼亚姆