This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:LM2903 |负载问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, LM2903, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928692/lm2903-q1-lm2903-loading-issue

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27712LM2903TLV1805

您好!

我将通过比较调制信号和锯齿来使用 LM2903生成互补脉冲。 这些信号以 HI 和 LI 的形式馈送至 UCC27712。

我注意到的是底部脉冲上的容性负载效应、这会延迟脉冲的上升时间。 进一步减小比较器的上拉电阻器无论如何也不会起作用。

为了在比较器输出和栅极驱动器之间使用缓冲器、除了压摆率和增加的容性负载之外、我应该考虑哪些因素?

是否有人建议我使用一个不易受到电容负载影响且仍可在500kHz 等高开关频率下工作的合适器件型号?

提前感谢、

苏布拉赫曼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的工作电压是多少? 最好使用具有推挽输出级的比较器。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 IC 工作电压为14.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 TLV1805可提供最佳响应、因为它可以处理14.4V 工作电压、并且具有推挽输出级。

    它仅作为单通道提供、因此如果您需要两个通道、则需要两个器件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    当两个信号的栅极驱动器对称时、为什么仅 LI 信号会有负载?

    如果要加载、HI 和 LI 应该同样加载! 不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、此时您需要显示您的电路和波形、以便我们更好地为您提供支持。

    通过切换到推挽输出级、输出波形将比使用集电极开路器件时更加对称。

    如果输入端出现容性负载问题、这将不起作用。  请分享您的电路和波形。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题上有一段时间没有新帖子、因此我将关闭它。

    如果您需要其他支持、请回复或打开新帖子

    谢谢

    卡盘