This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:设计审查支持

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907628/ina302-design-review-support

器件型号:INA302
主题中讨论的其他器件:INA303

大家好、

您能否帮助查看 INA302A2原理图并提供意见? 谢谢!

共模电压= 24V

警报跳闸点= 20A、延迟为1ms

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我看到了一些问题。  首先、您必须将基准连接到 REF 引脚。  如果您正在进行单极电流测量、我建议连接到 GND。

    接下来、您必须警报在配置中连接的条件、如果电流高于任一条件、则输出为低电平。  您是否尝试使用窗口比较版本(INA303)?  如数据表中的图44所示?

    设置方法是、根据我的仿真、警报将在6.52A 达到6.52A、其中包括偏移和其他误差、6.4A 是计算值。  我已附加 TINA 文件。  我在引脚上添加了电阻、以便可以直观地看到其中一个或两个警报引脚是 active.e2e.ti.com/.../INA302A2_5F00_e2e.TSC

    此外、您计算的电容器值也不正确。  1ms 的值应该大约为4.1nF。  请验证计算结果并使用数据表中的公式#2、Vth = 1.22且 ID = 5µA Ω。

    请验证我的建议、我可以验证您的修订设计。