主题中讨论的其他器件: OPA1652、 OPA859、 OPA350、 OPA656、 OPA810、 OPA832、 OPA659、 OPA695
THS4631运算放大器数据表中共模输入电阻的正确解释10^9 || 3.9 Ω|| pF 是什么?
每个输入引脚上的“接地”电容是多少?
参考文献1
应用报告 SLOA011A–2018年1月–2020年2月修订了解运算放大器规格
第5.8节
“有时共模输入电容为 CIC 特殊。 将 CIC 与图12相关联、如果将 Vp 短接至 Vn、则 CIC= CP || CN、
共模输入源将看到的接地电容”)
这表明数据表共模输入电容 CIC = CP || CN 、因此如果 CP=CN、CN、CP = 1/2 CIC。
在图12中、CP 和 CN 是 Vp 和 Vn 引脚上接地的电容。 Cd 介于 Vp 和 Vn 之间。
参考文献2.
e2e.ti.com/blogs 上的 Bruce Trump 博客 / Bruce Trump 博客:输入电容—共模?...差动 huh
e2e.ti.com/.../input-capacitance-common-mode-differential-huh
显示了 CCM (V+和 V- 引脚上接地的电容)是数据表表中的共模电容。
对于 OPA1652、数据表中的共模输入阻抗为6000 GOhm || 2pF。
在他的图和计算中、两个运算放大器输入引脚上都有一个 CCM、其值为 CCM =2pF。 这与上面的应用手册 SLOA011A 的解释不同。
参考文献3.
论坛文章 OPA859:输入共模电容 ,引用了 Planet Analog 中的另一篇文章 :
《高速放大器的输入阻抗提取和应用》、Insite #9.
本文指出 OPA350 模型 是
"在2019年初进行了更新、以更准确地匹配数据表性能。 单步执行此处所示的输入电容提取步骤表示2019年的此次更新与图1的数据表输入电容编号完全匹配、其中包含两个6.5pF 共模输入电容器和一个2.5pF 差分输入电容器。"
这些是 OPA350差分和共模输入阻抗的电容分量的数据表编号。 OPA350数据表的共模输入阻抗为10^13 Ω|| 6.5pF。
参考资料4.
从 SPICE 模式估算 THS4631的输入电容可得出2pF Vp 电容。 这是数据表中3.9pF (10^9|| 3.9pF)的一半电容、使用较大的串联 R 计算得出该电容值。
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
如何正确解读数据表中的共模电容输入阻抗:差模电容和共模电容?