This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:根据3.9pF 数据表规格、运算放大器的 Vp 和 Vn 引脚上的"Ground 和 quot 的电容是多少

Guru**** 2506525 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631, OPA1652, OPA859, OPA350, OPA656, OPA810, OPA832, OPA659, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906349/ths4631-what-is-the-capacitance-to-ground-on-the-vp-and-vn-pins-of-the-opamp-from-the-datasheet-spec-of-3-9pf

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件: OPA1652OPA859OPA350OPA656OPA810OPA832OPA659OPA695

THS4631运算放大器数据表中共模输入电阻的正确解释10^9 || 3.9 Ω|| pF 是什么?

每个输入引脚上的“接地”电容是多少?

参考文献1

应用报告 SLOA011A–2018年1月–2020年2月修订了解运算放大器规格

第5.8节

“有时共模输入电容为 CIC 特殊。 将 CIC 与图12相关联、如果将 Vp 短接至 Vn、则 CIC= CP || CN、

共模输入源将看到的接地电容”)

这表明数据表共模输入电容 CIC = CP || CN 、因此如果 CP=CN、CN、CP = 1/2 CIC。

在图12中、CP 和 CN 是 Vp 和 Vn 引脚上接地的电容。 Cd 介于 Vp 和 Vn 之间。

参考文献2.

e2e.ti.com/blogs 上的 Bruce Trump 博客 / Bruce Trump 博客:输入电容—共模?...差动 huh

e2e.ti.com/.../input-capacitance-common-mode-differential-huh

显示了 CCM (V+和 V- 引脚上接地的电容)是数据表表中的共模电容。

对于 OPA1652、数据表中的共模输入阻抗为6000 GOhm || 2pF。

在他的图和计算中、两个运算放大器输入引脚上都有一个 CCM、其值为 CCM =2pF。 这与上面的应用手册 SLOA011A 的解释不同。

参考文献3.

论坛文章  OPA859:输入共模电容 ,引用了 Planet Analog 中的另一篇文章 :

《高速放大器的输入阻抗提取和应用》、Insite #9.

e2e.ti.com/.../809265

 本文指出 OPA350 模型 是

"在2019年初进行了更新、以更准确地匹配数据表性能。 单步执行此处所示的输入电容提取步骤表示2019年的此次更新与图1的数据表输入电容编号完全匹配、其中包含两个6.5pF 共模输入电容器和一个2.5pF 差分输入电容器。"

这些是 OPA350差分和共模输入阻抗的电容分量的数据表编号。 OPA350数据表的共模输入阻抗为10^13 Ω|| 6.5pF。

 

参考资料4.

从 SPICE 模式估算 THS4631的输入电容可得出2pF Vp 电容。 这是数据表中3.9pF (10^9|| 3.9pF)的一半电容、使用较大的串联 R 计算得出该电容值。

 ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

如何正确解读数据表中的共模电容输入阻抗:差模电容和共模电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坦率地说、我怀疑 THS4631输入 C 规格在 Cdiff = 3.9pF 时不正确-我怀疑它应该是每个接地输入上的那些2-2pF -通常 Cdiff 远低于 CCM

    是的、查看模型内部、可以在顶部简要显示它们、但没有 Cdiff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息、THS4631上的输入电容比数据表更低、这对于我的应用很好、但关于规范的正确解释的问题仍然存在、我倾向于参考应用手册;  SLOA011A 、因为 TI 实际上发布了该器件来解释数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在文章中所说的是正确的、规格有相当多的变化。 这篇文章介绍了如何修复模型错误-您还应查看 OPA810。 如果您不需要高电压 JFET 输入、也有许多较低电压、较高速的电压较高、例如 OPA656。  

    对于 VFA、每个输入引脚上有两个较大的 CCM、通常情况下还有一个较小的 Cdiff -  

    这是 Karki 在 SLOA011A 大约2001年所做的工作

    该图是正确的、他在说输入 CCM 是两个输入共模项的并联组合时所说的内容是无效的-是的、如果您运行运算放大器开环并将两个输入驱动在一起、您可以这样认为、 但没有人会这样做-您只需要在每个输入到接地端上使用 CCM、因为它们会根据外部配置进入性能。 例如、仅以高源 R 运行同相将仅在 V+输入端看到 CCM (Cdiff 由环路增益引导输出)、而 V-输入端的 CCM 作为反相侧 R 的反馈极点进入响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也是在一篇 Sergio Franco 文章中提出的、如果您同时驱动两个输入、您将看到两个输入共模电容器的总和-但是正确建模所需的是每个输入上的每个电容器分别。 显然、在 Karki 所做的这个奇怪的小事情之后、THS4631报告了两个 CCM 值之和-这是一个技术规格错误-我所做的任何 VFA 介绍(在150多个介绍中) 指定了需要放置在模型每个节点中的单独 CCM。  

    如果您转至 Bruce Trumps 优秀"信号"的第16节、您会看到他也是如何做到这一点的、是的、数据表中对这些规格存在很多困惑、  

    http://www.ti.com/lit/ml/slyt701/slyt701.pdf?&ts=1589912692790

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SLOA011上看到2018年的日期也有点奇怪、因为我知道这是从 TI HSP Days 的早期开始、是的、更广泛的搜索表明、2018年是在并购 Burr-Brown 之前完成的。 如果当时我们参与进来、Bruce 或我本来会拉直 Karki 的、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了继续进行这种不必要的混淆、我查看了此处更新的 OPA810规格行、  

    这些注释具有欺骗性-这些规格旨在显示在 TINA 模型中的内容、以便在各种外部配置中获得良好的闭环仿真匹配、  

    因此、除非您对 OPA832等内部固定增益器件进行建模、否则这些输入 C 项按定义为开环-但重要的是它们在闭环条件下的作用、这取决于您的外部电路。 例如、在 V+输入接地的情况下运行反相或跨阻、您会在反相加法结上看到单个 CCM + Cdiff、用于分析- V+输入端的 CCM 通过接地短路。 因此、这些数据表规格行中的这些注释是不必要的、具有误导性、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的所有要点。 数据表中存在很多混淆。

    在此应用中、我需要高电压运算放大器、因此 THS4631似乎是一个不错的选择

    对于许多低电压应用、我使用 OPA659、其规格格式与 THS4631类似

    差分阻抗10^12 Ω∥1pF

    输入阻抗、共模 10^12 Ω∥2.5pF

    还使用了 OPA695、其输入规格同样难以解读。

    同相输入阻抗 280 kΩ|| 1.2pF

    反相输入电阻(RL )开环32 Ω  

     您提到的文章" Bruce Trumps 优秀的"信号"的第16节" 与 我最初提交的文件中的参考2相同、  

    根据您所说的内容、应用手册  SLOA011A 将会显示出来  

    对于数据表中的共模电容而言可能不正确、

    CCM 应该解释为您或 Bruce Trump 文章中的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经了解过、OPA695是一种电流反馈、因此它只有一个同相输入 RC、然后在反相输入上具有低输出阻抗以感应误差电流-输入级是从 V+到 V-侧的单位增益缓冲器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、Ciaran、  

    我昨天将讨论集中在一起、并更广泛地探讨了这个问题、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/907063

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的所有输入、

    您的论坛条目比我的论坛条目更容易找到、信息非常清晰。 我的标题问题不适合关键字搜索。

    Ciaran Cahill