This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011-EP:输出引脚被拉至电源之外

Guru**** 2990280 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-EP, TLV3011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928981/tlv3011-ep-output-pin-pulled-beyond-supply

器件型号:TLV3011-EP
主题中讨论的其他器件: TLV3011

大家好、

我们的客户已将 TLV3011-EP 的 outpun 引脚连接到13V 电源。 他的实施目前正在进行中、但这最终会损坏器件吗?  

这是他的联系。

感谢您对此提供的意见!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    否 这不是很好。 TLV3011是一款最大电压为5.5V 的器件。

    即使 TLV3011允许将输出拉至高于比较器 V+的电压、由于该过程、它也只能达到5.5V、而不是13V。

    输出很可能是钳位到5V 线路的二极管(您在比较器输出端测量的是什么? 大约6V?)。

    显然、输出只是足够"高"以满足稳压器逻辑阈值。

    可以向比较器输出添加一个连接到接地端的齐纳钳位、以将"高电平"限制为<5V。

    或者、可以在比较器输出端到接地端之间添加一个5.6k 至6.2k 电阻器、以创建一个分压器和上拉电阻器。 它仍将在零左右变为"低电平"、但电阻器或二极管将限制比较器输出电压。

    如果稳压器需要完整的0至13V 电压、则需要使用外部晶体管(并将输入逻辑反相)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您确认。

    我将把此 TT 设置为"已解决"。 如果客户有进一步的澄清、我会告诉您。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Art、我们现在将关闭该帖子。

    卡盘