Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-EP, TLV3011
主题中讨论的其他器件: TLV3011
大家好、
我们的客户已将 TLV3011-EP 的 outpun 引脚连接到13V 电源。 他的实施目前正在进行中、但这最终会损坏器件吗?
这是他的联系。
感谢您对此提供的意见!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-EP, TLV3011
大家好、
我们的客户已将 TLV3011-EP 的 outpun 引脚连接到13V 电源。 他的实施目前正在进行中、但这最终会损坏器件吗?
这是他的联系。
感谢您对此提供的意见!
艺术
尊敬的 Art:
否 这不是很好。 TLV3011是一款最大电压为5.5V 的器件。
即使 TLV3011允许将输出拉至高于比较器 V+的电压、由于该过程、它也只能达到5.5V、而不是13V。
输出很可能是钳位到5V 线路的二极管(您在比较器输出端测量的是什么? 大约6V?)。
显然、输出只是足够"高"以满足稳压器逻辑阈值。
可以向比较器输出添加一个连接到接地端的齐纳钳位、以将"高电平"限制为<5V。
或者、可以在比较器输出端到接地端之间添加一个5.6k 至6.2k 电阻器、以创建一个分压器和上拉电阻器。 它仍将在零左右变为"低电平"、但电阻器或二极管将限制比较器输出电压。
如果稳压器需要完整的0至13V 电压、则需要使用外部晶体管(并将输入逻辑反相)。