Other Parts Discussed in Thread: INA190, OPA2365
主题中讨论的其他器件:INA190、 OPA2365
大家好、
在这里了解您很高兴。 我的客户使用了 INA190、如下所示、我们在将输入电流增加到40A 时看到了信号下降、您能不能帮助分析导致此信号下降的原因吗? 谢谢。
BR、
查尔斯·林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、Charles、
我特别需要知道 INA190 OUT 引脚连接到了什么? OPA2365输入之前是否存在一些电容负载? 此处的原理图非常有用。 INA190可能不稳定、因为它驱动的负载电容过大。
更放大的示波器截图有助于揭示耦合到系统中的交流组件、并证明输入滤波器-3dB 截止频率可能不够。
如果客户不关心测量带宽、那么我会将 CF 增加到可能的最高值、并将 RF 增加到1kΩ μ A。
但首先、我将开始尝试简化电路、并开始逐个删除变量以确定根本原因。 因此、我将按顺序测试以下内容:
1.异常行为是否仅在70A 负载下发生? 尝试直接为电流高达70A、然后查看是否发生错误。
2.当负载从70A 下降到40A 时,异常行为是否消失?
70A 负载的接地端是否与 INA190的接地端相同? 是否所有接地都连接在一起?
4.从 INA190的输出端移除 OPA2365并重新测试。
5.从 INA190输出端移除任何电容器并重新测试。
6.按照我在上面描述的那样增加输入滤波器值。
此致、
Peter