This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190-Q1:讨论输出压降

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928334/ina190-q1-output-voltage-drop-discussion

器件型号:INA190-Q1
主题中讨论的其他器件:INA190OPA2365

大家好、

在这里了解您很高兴。 我的客户使用了 INA190、如下所示、我们在将输入电流增加到40A 时看到了信号下降、您能不能帮助分析导致此信号下降的原因吗? 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    您能否指定以下内容:

    • 使用了 INA190增益型号?
    • 输出负载?
    • 示波器图像中的蓝色波形?
    • 测量的负载?
    • 负载电流的交流分量和频率分量(放大绿色波形)。

    它们可能需要降低输入滤波器的-3dB 频率或稳定所驱动的任何输出负载。 还不确定。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您在这里的帮助。 请参阅以下我的输入、

    此处使用 INA190A3、增益= 100;

    输出负载为40A 至70A。  

    客户有第二个放大器电路、增益为2、蓝色电路是传感器级输出。

    波形中的负载约为40A。

    负载为直流负载、此处无频率数据。

    您在此处建议输入滤波器的-3dB 频率是多少? 还有其他解决方案吗? 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    什么连接到 INA190的输出?

    您说40A 负载电流是直流电。 但为什么40A 负载电流如此嘈杂? 如何测量40A 负载电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    INA190连接到 OPA2365。

    噪声可能由 示波器引起。 我与客户再次确认、他们使用直流 电子负载。 如果您能在此处分享一些专业建议、我将不胜感激。 谢谢。

    BR、

    CL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    我特别需要知道 INA190 OUT 引脚连接到了什么? OPA2365输入之前是否存在一些电容负载? 此处的原理图非常有用。 INA190可能不稳定、因为它驱动的负载电容过大。

    更放大的示波器截图有助于揭示耦合到系统中的交流组件、并证明输入滤波器-3dB 截止频率可能不够。

    如果客户不关心测量带宽、那么我会将 CF 增加到可能的最高值、并将 RF 增加到1kΩ μ A。

    但首先、我将开始尝试简化电路、并开始逐个删除变量以确定根本原因。 因此、我将按顺序测试以下内容:

    1.异常行为是否仅在70A 负载下发生? 尝试直接为电流高达70A、然后查看是否发生错误。

    2.当负载从70A 下降到40A 时,异常行为是否消失?

    70A 负载的接地端是否与 INA190的接地端相同? 是否所有接地都连接在一起?

    4.从 INA190的输出端移除 OPA2365并重新测试。

    5.从 INA190输出端移除任何电容器并重新测试。

    6.按照我在上面描述的那样增加输入滤波器值。

    此致、

    Peter