Other Parts Discussed in Thread: TL3472
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL3472 大家好、
当我的客户使用 TL3472进行过流保护时、他们发现在高电流时、放大器的漂移太大并达到 OCP 限值、而在实验室测试期间、他们只在轻负载条件下进行功能测试、所以这个漂移不是那么明显。 请参阅以下说明:
当 CAP -和 DC1 -均为0V 时、引脚2和3上的理论值应为103mv、输出 IDC 应为1.65v。
但是、实际故障芯 片的引脚3的电压为103mv、而具有 PIN2电压的故障芯片的电压为111mv、105mv 和105mv、输出 IDC 为1.78v、1.525v 和1.524v。 漂移过大、导致采样不准确和过流错误警报。
您能不能帮助解决什么问题、因为 我在数据表上没有看到任何描述(看起来很旧)、对客户有什么建议?
在客户的产品应用程序中、不会出现高湿度/高温度环境的检查。
此致
基因