This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:零漂移参数

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3472

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/930033/tl3472-zero-drift-parameter

器件型号:TL3472

大家好、  

当我的客户使用 TL3472进行过流保护时、他们发现在高电流时、放大器的漂移太大并达到 OCP 限值、而在实验室测试期间、他们只在轻负载条件下进行功能测试、所以这个漂移不是那么明显。  请参阅以下说明:

当 CAP -和 DC1 -均为0V 时、引脚2和3上的理论值应为103mv、输出 IDC 应为1.65v。

但是、实际故障芯 片的引脚3的电压为103mv、而具有 PIN2电压的故障芯片的电压为111mv、105mv 和105mv、输出 IDC 为1.78v、1.525v 和1.524v。 漂移过大、导致采样不准确和过流错误警报。

您能不能帮助解决什么问题、因为 我在数据表上没有看到任何描述(看起来很旧)、对客户有什么建议?  

在客户的产品应用程序中、不会出现高湿度/高温度环境的检查。

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    移除 C74是否会更改零输入测试结果? 该电容器通常位于 R41两端。