This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:引脚 Vin+和 Vin-上的负电压

Guru**** 2797365 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929941/ina333-negative-voltage-on-pin-vin-and-vin-

器件型号:INA333

大家好、

我需要在 NMOS FET 的栅极上使用负电压(-7V)测量低负电流(-20uA)。  

我想使用仪表放大器 INA333在引脚 Vin-和 Vin+上具有低输入偏置电流(Vin-和 Vin+之间的 Rsense 上的正电压)。

使用+5V 单电源时、Vin+和 Vin-上存在一些电压限制?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    请参阅 INA333数据表的第6.1节和第5节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    使用+5V 单电源时、Vin+和 Vin-上存在一些电压限制?

    如果您在 INA333中使用5V 单电源、则0.1V < Vcm < 4.9V 用于线性运行。  

    正如 Kai 指出的、这个部件的绝对最大输入电压额定值介于-0.3V 至5.3Vdc 之间。 绝对最大值 电源电压仅为7V 直流(从(V+)-(V-)< 7V (表6.1中的最小7V 为拼写错误、应为最大7V)。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond