Other Parts Discussed in Thread: INA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA333 大家好、
我需要在 NMOS FET 的栅极上使用负电压(-7V)测量低负电流(-20uA)。
我想使用仪表放大器 INA333在引脚 Vin-和 Vin+上具有低输入偏置电流(Vin-和 Vin+之间的 Rsense 上的正电压)。
使用+5V 单电源时、Vin+和 Vin-上存在一些电压限制?
感谢您的支持