This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM 板 GUI 的 INA233校准问题

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928907/ina233-calibration-issue-with-evm-board-gui

器件型号:INA233

您好!

我在使用 EVM 板/GUI 进行 INA233电流校准时遇到问题、下面是我的详细步骤:

使用数据表中的公式计算 Current_LSB =(最大预期电流)/2^15=15A/2^15=457.7uA/位、然后我选择1mA/位作为
Current_LSB。
使用数据表中的公式计算 MFR_CALIBRATION 值=0.00512/(Current_LSB*Rshunt)=0.00512/(1mA/位0.5mΩ)=10240
(十进制)/2800 (十六进制)
为 INA233 EVM 板加电、启动 GUI 并成功将2800 (十六进制)写入 MFR_CALIBRATION。
将一个0.5 mΩ 外部电阻器连接到 INA233 EVM 板上的 IN+/IN-端子、并在电阻器上施加2A 电流。

5、读取 EVM GUI 上的 VSHUNT_OUT 值、且该值为0.0275V、这是正确的。

6.读取 READ_INN 值、然后 Vlaue 为7FFF/32767、我认为这是异常的。

以下是我的问题:

由于我可以 直接在 GUI 上读取 VSHUNT_OUT 值、因此 GUI 上是否有可以直接读取电流值的位置?如果没有、我可以在 GUI 上读取电流值的位置、以及如何将其转换为以安培为十进制值?