您好!
我在使用 EVM 板/GUI 进行 INA233电流校准时遇到问题、下面是我的详细步骤:
使用数据表中的公式计算 Current_LSB =(最大预期电流)/2^15=15A/2^15=457.7uA/位、然后我选择1mA/位作为
Current_LSB。
使用数据表中的公式计算 MFR_CALIBRATION 值=0.00512/(Current_LSB*Rshunt)=0.00512/(1mA/位0.5mΩ)=10240
(十进制)/2800 (十六进制)
为 INA233 EVM 板加电、启动 GUI 并成功将2800 (十六进制)写入 MFR_CALIBRATION。
将一个0.5 mΩ 外部电阻器连接到 INA233 EVM 板上的 IN+/IN-端子、并在电阻器上施加2A 电流。
5、读取 EVM GUI 上的 VSHUNT_OUT 值、且该值为0.0275V、这是正确的。
6.读取 READ_INN 值、然后 Vlaue 为7FFF/32767、我认为这是异常的。
以下是我的问题:
由于我可以 直接在 GUI 上读取 VSHUNT_OUT 值、因此 GUI 上是否有可以直接读取电流值的位置?如果没有、我可以在 GUI 上读取电流值的位置、以及如何将其转换为以安培为十进制值?