This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:在所有温度范围内、REGF 端子的最大拉电流是多少?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/929135/xtr111-what-is-the-maximum-source-current-of-regf-terminal-under-all-temperature-range

器件型号:XTR111

 大家好、

 我的一位客户正在考虑使用 XTR111。

 他们有几个问题、如下所示。

问题1. 在所有温度范围内、REGF 端子的最小拉电流是多少?

问题2. 我们需要来自 REGF 的3mA 拉电流、以在-10°C ~+85°C 下达到最小值

      XTR111能否提供3mA 电流?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    数据表指出稳压器可提供高达5mA 的电流。

    我将与我们的设计工程师核实、看看他们是否能够在整个温度范围内提供有关此规格的任何信息。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuya、

    我还想指出、数据表中的图35显示了整个温度范围内的短路稳压器输出电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Katlynne、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。