Other Parts Discussed in Thread: XTR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR111 大家好、
我的一位客户正在考虑使用 XTR111。
他们有几个问题、如下所示。
问题1. 在所有温度范围内、REGF 端子的最小拉电流是多少?
问题2. 我们需要来自 REGF 的3mA 拉电流、以在-10°C ~+85°C 下达到最小值
XTR111能否提供3mA 电流?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。