This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:如何实现500mA 的输出电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, THS3491, OPA1656, OPA1611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928477/buf634a-how-to-achieve-output-current-of-500ma

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: THS3491、 OPA1656、 OPA1611
您好!
是否可以使用两个并联的 BUF634A 来实现500mA 的输出电流、如下所示?
此致、
加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您并联功率放大器进行负载共享时、您需要一个镇流器电阻器来共享电流、从而抑制由于失调电压不匹配而导致输出电流过大的情况、本文档对此进行了深入探讨、但也为您提供了基础知识、  

    e2e.ti.com/.../paralleling-THS3491-for-load-sharing-reference-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您提供信息。

    THS3491是电流反馈放大器。 那么、是否也可以将本文档中提到的拓扑应用于电压反馈放大器?
    "2.3.1.1负载共享配置概念"中提到的串联电阻器(RS1和 RS2)是否也是馈电放大器所必需的?
    此外、如果并联使用两个 BUF634A、是否还应添加两个 OPA1656?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    是的、此拓扑可通过电压反馈放大器应用、第2.3.1.1节也适用。 BUF634A 器件只能与一个 OPA1656器件并联使用。 查看以下主题:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan - San、

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    顺便说一下、您能不能对以下帖子发表评论?

    OPA1611:隔离电阻器
    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/928473

    此致、
    加藤