尊敬的 TI 团队:
我想介绍低于电压跟随器电路的 R1电阻器的作用、该电阻器在 TI 高精度实验室关于压摆率的讲座中介绍。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于您显然是在阅读压摆率信息、如果感兴趣、这两篇文章中会有更深入的讨论-大多数单位增益响应都是二阶响应、您可以评估峰值 dV/dT 的响应形状、然后与器件压摆率进行比较、 这也适用于低速器件、
第16部分介绍了压摆限制边沿如何延长稳定时间
您好、Michael
实际上,我已经检查了附加的参考电路文件。
这是一个简单的电压跟随器、可接收 PWM 信号、但 R2 (10k)连接反相引脚、我不知道它的确切连接原因。
我正在研究 TI 的运算放大器讲座、并在转换率讲座中找到类似的电路。 然后、向 TI E2E 提问。
我想模拟相补角。 您能否向我展示如何进行测试电路?
谢谢、
您好 Ron
实际上,我已经检查了附加的参考电路文件。
这是一个简单的电压跟随器、可接收 PWM 信号、但 R2 (10k)连接反相引脚、我不知道它的确切连接原因。
我正在研究 TI 的运算放大器讲座、并在转换率讲座中找到类似的电路。 然后、向 TI E2E 提问。
Michael Steffes 说、该电阻器用于改善相位裕度和过冲。 你怎么看?
谢谢、e2e.ti.com/.../1586.simulation_5F00_TLV9002S_5F00_1st.tsc
好的、这很有趣-
负载通过开环输出阻抗进入响应形状。很明显、该部件的阻抗非常高、
此处显示了空载单位增益 LG 图、具有非常好的相位裕度、从1.1MHz xover 开始为77deg
在1k Ω 负载下、LG = 0dB xover 向后拉、相位裕度通过520kHz xover 提高了85deg
也就是说、1带宽的闭环增益应与1千欧姆负载向后拉、而(至少在该模型中)它肯定会这样做、 有时、该1k 欧姆用于捕获到50欧姆电缆的衰减测量路径-这看起来像是一个976欧 姆系列到51.1欧姆接地分流器、然后再到电缆、再到50欧姆示波器或网络分析器-大衰减、但没有线路抖动。
吴某和玄某在这两篇文章中提到了 LG 的方法和相关问题,