This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:电阻器在电压跟随器电路中的作用

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/904428/tlv9002-the-role-of-resistor-in-the-voltage-follower-circuits

器件型号:TLV9002

尊敬的 TI 团队:

我想介绍低于电压跟随器电路的 R1电阻器的作用、该电阻器在 TI 高精度实验室关于压摆率的讲座中介绍。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小信号 BW 响应由环路增益设置。 通过模型中的开环输出阻抗受 R1的影响。 通常、添加1k Ω 等 R1会提高相位裕度、并使响应更容易发生过冲

    然而、1k Ω 负载有时也会对探头负载建模、而且、由于您说压摆率、小信号不是问题的一部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Hyun woo Kim,

    放置位置错误。 我认为它应该与两个输入之一串联。 一些运算放大器具有输入到输入保护二极管。 对于这些运算放大器、转换率测试需要一些串联电阻。 压摆率测试应用较大的输入差分电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法看到您的第二幅和第三幅图像。  如果您希望我们看到它们、您需要再次尝试上传它们。

    从第一幅图像中可以看出、R1电阻器的作用看起来是仿真负载阻抗。  在现实世界中、可能存在某种负载。  选择1k Ω 负载可能是因为它不够低、无法显著影响输出级。  例如、如果负载阻抗太低、则会显著加载放大器的输出。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我认为这是参考的幻灯片。  它具有完全相同的电路。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您显然是在阅读压摆率信息、如果感兴趣、这两篇文章中会有更深入的讨论-大多数单位增益响应都是二阶响应、您可以评估峰值 dV/dT 的响应形状、然后与器件压摆率进行比较、 这也适用于低速器件、  

    https://www.planetanalogue.com/separating-linear-from-slew-limited-performance-in-amplifiers-part-1-of-2-the-signal-sped-up-insight-14/

    https://www.planetanalogue.com/separating-linear-from-slew-limited-performance-in-high-speed-amplifiers-part-2-of-2-the-signal-sped-up-insight-15/

    第16部分介绍了压摆限制边沿如何延长稳定时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    实际上,我已经检查了附加的参考电路文件。

    这是一个简单的电压跟随器、可接收 PWM 信号、但 R2 (10k)连接反相引脚、我不知道它的确切连接原因。

    我正在研究 TI 的运算放大器讲座、并在转换率讲座中找到类似的电路。 然后、向 TI E2E 提问。

    我想模拟相补角。 您能否向我展示如何进行测试电路?

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../simulation_5F00_TLV9002S_5F00_1st.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron

    实际上,我已经检查了附加的参考电路文件。

    这是一个简单的电压跟随器、可接收 PWM 信号、但 R2 (10k)连接反相引脚、我不知道它的确切连接原因。

    我正在研究 TI 的运算放大器讲座、并在转换率讲座中找到类似的电路。 然后、向 TI E2E 提问。

    Michael Steffes 说、该电阻器用于改善相位裕度和过冲。 你怎么看?

    谢谢、e2e.ti.com/.../1586.simulation_5F00_TLV9002S_5F00_1st.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyun woo、

    R2电阻器无用。 但是、它确实会浪费电力。 它以低效的方式略微提高了相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想模拟相补角。 您能否向我展示如何进行测试电路?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晨贤  

    我可以非常快速地设置这些器件-在下载参考设计时、我也看到了对我来说是什么问题-为什么这些器件中的许多器件在规格表或测试电路中指定了电容负载。 它们在值、器件间和  

    可能是说它处理 Cload ok、但这意味着有人需要添加它才能获得指定的结果吗?  

    2.可能是说电路板和/或探头将有一些、所以包括它

    可能是说多路复用器或 ADC 输入具有它等  

    通常、我们不会在高速下这样做、而是处理各种值的 R load、并通过所需的隔离串联 R (最近的增益参数)来处理 CLoad。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这很有趣-  

    负载通过开环输出阻抗进入响应形状。很明显、该部件的阻抗非常高、  

    此处显示了空载单位增益 LG 图、具有非常好的相位裕度、从1.1MHz xover 开始为77deg

    在1k Ω 负载下、LG = 0dB xover 向后拉、相位裕度通过520kHz xover 提高了85deg

    也就是说、1带宽的闭环增益应与1千欧姆负载向后拉、而(至少在该模型中)它肯定会这样做、 有时、该1k 欧姆用于捕获到50欧姆电缆的衰减测量路径-这看起来像是一个976欧 姆系列到51.1欧姆接地分流器、然后再到电缆、再到50欧姆示波器或网络分析器-大衰减、但没有线路抖动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吴某和玄某在这两篇文章中提到了 LG 的方法和相关问题,  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-voltage-feedback-op-amps-insight-6/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在参考设计和数据表规格条件中看到的这些容性负载的另一种可能是通过减小相位裕度来扩展带宽-如 Insight #5的图4所述、  

    这里是增益为1 TLV9002的仿真、增加了100pF 电容负载、是的、带宽要高很多、但在本例中达到峰值、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronald,

    是否可以降低 PWM 边沿的振铃噪声?


    你怎么看?


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyun woo Kim,

    没有"感谢" Michael 为您所做的一切工作?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyun woo、

    什么响铃、您能否布置(或再次布置)响铃?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有了足够的信息、很可能能够将这些平方  

    就个人而言、我认为三阶的一些低过冲形状、在输入端有一个 RC、并且设置了单位增益缓冲器相位裕度、以便在缓冲器中提供二阶部分-但这是需要的

    1.源阻抗回看

    2.电压摆幅和电源

    3.所需的最大重复率或上升时间

    4.负载阻抗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Steffe

    实际上,我已经检查了以下电路,这些电路通过 接收 PWM 占空比信号的 RC 滤波器生成直流电压。

    我想知道 R2 (10K)的作用、但对于 TINA 仿真没有任何线索。

    它只是电压跟随器输出 PWM 信号。 因此、我假设 R2是为了减少 PWM 信号的边沿(上升/下降)振铃。

    你怎么看?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyun woo Kim,

    如 Ronald 所述、不需要 R2。 您可以将其从电路中移除、而不会产生任何不良影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、你已经稍微有点奇怪地将其绘制出来了、但 R2位于输出引脚上、接地、并且确实通过开环输出阻抗进入交流响应形状、  

    由于您的后置滤波器频率如此低、因此该效应将被滤除、您可能可以移除 R2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael Steffes。