This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:OPA855作为带有光电二极管 FDS015的 TIA

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928509/opa855-opa855-as-tia-with-photodiode-fds015

器件型号:OPA855

大家好、

我的目标是:我希望使用光电二极管检测快速 LED 闪烁(需要测量光强度-照明曲线)。 LED 的波长为620nm。 闪存长度在10-250ns 范围内。 重复率应在10Hz 范围内、但如果较低、则不重要。

为此、我选择了 PIN 光电二极管 FDS015。 其带宽为1.75GHz。 二极管容量为0.65pF。 我想将 OPA855与该光电二极管一起用作 TIA。 现在的问题是:

我是否会将 OPA855视为仅具有反馈电阻器和反馈电容器的简单 TIA、反相输入端是我的光电二极管?

我将 OPA855的同相输入端连接到接地端、并使用-2.5V 至+2.5V 的电源电压(双电源配置)。

现在、我正在构建 TIA 的 PCB 、如果我需要其他组件、我希望 PCB 上的其他位置不受干扰。 请帮帮我。 我的建筑应该是什么样的?

此致

Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的10nsec 最小脉冲宽度可能意味着所需的带宽、该带宽越高、跨阻增益越低。 您希望 ZT 级带宽是多少、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的快速响应。 我认为我没有正确理解您关于 ZT 级带宽的问题。

    我没有 关于 BW 的要求。

    此致

    Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我们的目标是2ns 上升/下降时间为175MHz 带宽、那么您希望10nsec 脉冲的清洁程度如何。 (关于)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您认为是1750MHz 吗? 我写道、我的光电二极管的带宽为1.75GHz = 1750MHz。 光电二极管的上升/下降时间为35ps/0.2ns。 光电二极管的带宽为0.35/0.2ns = 1.75GHz。

    Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Selvedin、您好!

    使用 OPA855时很难实现该带宽并保持稳定性... 我连接了一个具有大约1GHz 带宽和530 Ω 跨阻增益的 TIA 的 TINA 电路。  

    最棒的

    Hasan Babiker

    e2e.ti.com/.../Selvedin.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    非常感谢您的解释和此仿真。

    此致

    Selvedin Hodzic