大家好、
我的目标是:我希望使用光电二极管检测快速 LED 闪烁(需要测量光强度-照明曲线)。 LED 的波长为620nm。 闪存长度在10-250ns 范围内。 重复率应在10Hz 范围内、但如果较低、则不重要。
为此、我选择了 PIN 光电二极管 FDS015。 其带宽为1.75GHz。 二极管容量为0.65pF。 我想将 OPA855与该光电二极管一起用作 TIA。 现在的问题是:
我是否会将 OPA855视为仅具有反馈电阻器和反馈电容器的简单 TIA、反相输入端是我的光电二极管?
我将 OPA855的同相输入端连接到接地端、并使用-2.5V 至+2.5V 的电源电压(双电源配置)。
现在、我正在构建 TIA 的 PCB 、如果我需要其他组件、我希望 PCB 上的其他位置不受干扰。 请帮帮我。 我的建筑应该是什么样的?
此致
Selvedin Hodzic