您好、技术支持人员
目前、我正在设计三相逆变器中的线路电流电机测量、三相逆变器具有350VAC 直流电源电压和三相交流感应电机的预期 VL-L 220Vrms 和 IL 1000Amps 峰值、这是 TI 针对此类应用的解决方案
我已阅读 TIDA-00445 《使用隔离放大器和 INA240且基于分流器的200A 峰值电流测量参考设计》。
在使用高电压和高电流时有点困惑或过于谨慎
pliz 帮助
BR
Abdin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、技术支持人员
目前、我正在设计三相逆变器中的线路电流电机测量、三相逆变器具有350VAC 直流电源电压和三相交流感应电机的预期 VL-L 220Vrms 和 IL 1000Amps 峰值、这是 TI 针对此类应用的解决方案
我已阅读 TIDA-00445 《使用隔离放大器和 INA240且基于分流器的200A 峰值电流测量参考设计》。
在使用高电压和高电流时有点困惑或过于谨慎
pliz 帮助
BR
Abdin
尊敬的 Abdin:
电源电压包含大量过压、如突发和浪涌:
e2e.ti.com/.../7776.4_5F00_Transient_5F00_immunity_5F00_testing.pdf
因此、在此类应用中使用隔离放大器是完全可以的。 我再也不会做其他事情了。
Kai
尊敬的 Kai:
非常感谢您的解释、非常感谢您、在查看了几天后、考虑到 AMC1302 +/- 50mV 输入适用于我的应用、它兼容直接连接到分流传感器、我希望 TI 发布 AMC3301 +/- 50mV、而不是+250mV 输入。
我的设计目标是创建能够感应1000A 电流的分流电流传感器、因此将 AMC1302 + OPA37 (用于电平偏移)完美结合在一起
注意:我只是模仿特斯拉 S 型逆变器并联传感器,没有人在互联网上捕获 IC 器件型号,也没有人关心
谢谢你
BR
Abdin