This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240或 TIDA-00445

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00445, INA240, TMCS1100, TMCS1101, AMC1302, AMC3301, OPA37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/903447/ina240-or-tida-00445

主题中讨论的其他器件:TIDA-00445INA240TMCS1100TMCS1101AMC1302AMC3301OPA37

您好、技术支持人员

目前、我正在设计三相逆变器中的线路电流电机测量、三相逆变器具有350VAC 直流电源电压和三相交流感应电机的预期 VL-L 220Vrms 和 IL 1000Amps 峰值、这是 TI 针对此类应用的解决方案  

我已阅读 TIDA-00445 《使用隔离放大器和 INA240且基于分流器的200A 峰值电流测量参考设计》。

在使用高电压和高电流时有点困惑或过于谨慎

pliz 帮助

BR

Abdin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdin:

    电源电压包含大量过压、如突发和浪涌:

    e2e.ti.com/.../7776.4_5F00_Transient_5F00_immunity_5F00_testing.pdf

    因此、在此类应用中使用隔离放大器是完全可以的。 我再也不会做其他事情了。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Abdin Ulin Nuha"]目前我正在设计直流电源电压为350VAC 的三相逆变器中的线路电流电机测量[/quot]

    有实验霍尔传感器 TMCS1100或 TMCS1101也可以支持内联 HV。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的解释、非常感谢您、在查看了几天后、考虑到 AMC1302 +/- 50mV 输入适用于我的应用、它兼容直接连接到分流传感器、我希望 TI 发布 AMC3301 +/- 50mV、而不是+250mV 输入。

    我的设计目标是创建能够感应1000A 电流的分流电流传感器、因此将 AMC1302 + OPA37 (用于电平偏移)完美结合在一起

    注意:我只是模仿特斯拉 S 型逆变器并联传感器,没有人在互联网上捕获 IC 器件型号,也没有人关心  

    谢谢你

    BR

    Abdin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Abdin Ulin Nuha"]我的设计目标是创建能够感应1000A 的分流电流传感器、因此将 AMC1302 + OPA37 (用于电平偏移)结合使用将是完美的

    注意:我只是模仿特斯拉 S 型逆变器并联传感器,没有人在互联网上捕获 IC 器件型号,也没有人关心[/引述]

    难怪特斯拉 S 只能在一次充电时具有较短的范围。