请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4374 您好、先生、我们要检查 OPA4374的闭环增益和相位与频率间的关系。 但是、数据表中仅提供了它们的开环曲线。 您能否向我们提供这些数据或告诉我们如何计算这些数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表中似乎没有任何内容、有时 TINA 参考设计文件中有示例图、是的、其中有一个增益为2的图。 这些极高的 R 显然需要3pF 反馈来补偿反相输入 C 中形成的极点
以及参考设计 TINA 文件、您当然可以将此原理图修改为所需内容、并查看得到的交流响应。