This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4374:是否有任何 OPA4374闭环增益和相位与频率间的关系数据(或曲线)?

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4374
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906178/opa4374-is-there-any-data-or-curves-of-closed-loop-gain-and-phase-vs-frequency-of-opa4374

器件型号:OPA4374

您好、先生、我们要检查 OPA4374的闭环增益和相位与频率间的关系。 但是、数据表中仅提供了它们的开环曲线。 您能否向我们提供这些数据或告诉我们如何计算这些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中似乎没有任何内容、有时 TINA 参考设计文件中有示例图、是的、其中有一个增益为2的图。 这些极高的 R 显然需要3pF 反馈来补偿反相输入 C 中形成的极点

    以及参考设计 TINA 文件、您当然可以将此原理图修改为所需内容、并查看得到的交流响应。  

    e2e.ti.com/.../OPA4374-reference-design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    由于运算放大器的常用闭环配置数量对于数据表图而言太多、因此并不总是包含此信息。  最好的方法是通过仿真来解决这个问题。  我建议您按照 Michael 的说明操作。  当然、如果您具有简单的电阻增益设置、您也可以使用 GBW 来估算曲线。

    如果您在设置仿真时需要任何帮助、请告知我们。

    此致、

    Daniel