This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD107:TI 能否建议电流源为300uA

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD107, REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948594/tipd107-can-ti-suggest-something-to-have-300ua-current-source

器件型号:TIPD107
主题中讨论的其他器件: REF200

 TIPD107数据表建议它能够提供高达5uA 的电流。  

但是、我们的要求是从电压源提供300uA 的电流。 TI 能不能建议他们的任何设计可用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    我会选择"改进型 Howland 电流泵":

    e2e.ti.com/.../5873.snoa474a.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉、我没有从您提供的链接中获得太多信息。 您能更详细地阐述一下吗? 基本上、我需要一个可以提供给硬件工程师的解决方案、以便从300uA 获得所需电流。

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    如果不了解更多详细信息、我不能建议使用电路、但您的硬件工程师应能够通过上面给出的链接设计合适的电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    除了 Kai 提供的文档外、我建议查看以下文档、其中包含4种方法、每种方法都有其优缺点。  

    www.ti.com/.../sboa437.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    请向我们提供300uA 恒流源的设计要求。 正如凯安指出的、如果不知道实际应用、就很难提出建议。 我可以想到的恒流电路有十多种不同类型。 如果您想从分立式精密运算放大器构建300uA 恒定电流源、我们需要了解以下信息。  

    1.运算放大器的电源电压(单电源电压或双电源电压)。  

    2. V-I 转换的输入电压。  

    3.输出电流(300uA)和精度/容差(仅需要电流源?)

    4.负载类型和值:电阻、电容或复杂负载。 。  

    5.工作温度范围和/或漂移要求等  

    此外、您还可以选择现有的电流源 IC 来构建您的应用、请参阅下面的搜索链接。 例如、您可以使用由200uA 恒流源组成的 REF200。 2个 REF200可构成300uA 或400uA 恒流源。 或选择其他 IC 来构建300uA 电流源。 换言之、选项很多。  

    https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/current-reference/products.html?keyMatch=REF200%20EQUIVALENT%20CURRENT%20SOURCE&tisearch=search-everything

    请告诉我们您的 V-I 应用。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已根据其中一个 TI 设计开发了电流源。 它也对我们有用。 该电路板是在4个月前开发的。

    此致、

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈:-)

    Kai