主题中讨论的其他器件: REF200
TIPD107数据表建议它能够提供高达5uA 的电流。
但是、我们的要求是从电压源提供300uA 的电流。 TI 能不能建议他们的任何设计可用于此目的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mehul、
我会选择"改进型 Howland 电流泵":
e2e.ti.com/.../5873.snoa474a.pdf
Kai
您好、Mehul、
除了 Kai 提供的文档外、我建议查看以下文档、其中包含4种方法、每种方法都有其优缺点。
您好、Mehul、
请向我们提供300uA 恒流源的设计要求。 正如凯安指出的、如果不知道实际应用、就很难提出建议。 我可以想到的恒流电路有十多种不同类型。 如果您想从分立式精密运算放大器构建300uA 恒定电流源、我们需要了解以下信息。
1.运算放大器的电源电压(单电源电压或双电源电压)。
2. V-I 转换的输入电压。
3.输出电流(300uA)和精度/容差(仅需要电流源?)
4.负载类型和值:电阻、电容或复杂负载。 。
5.工作温度范围和/或漂移要求等
此外、您还可以选择现有的电流源 IC 来构建您的应用、请参阅下面的搜索链接。 例如、您可以使用由200uA 恒流源组成的 REF200。 2个 REF200可构成300uA 或400uA 恒流源。 或选择其他 IC 来构建300uA 电流源。 换言之、选项很多。
请告诉我们您的 V-I 应用。
最棒的
Raymond