This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:如何在计算误差时考虑基准分频器精度

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905322/ina240-q1-how-to-take-reference-divider-accuracy-into-consideration-for-error-calculation

器件型号:INA240-Q1

大家好、团队、

我是 Yuta Kurimoto TIJ FAE。

INA240-Q1数据表显示、基准分压器在整个温度范围内的最大精度为0.1%、如下所示。

问:当我们根据以下示例执行误差计算时、我们如何考虑基准分频器精度?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    该表间接提到了您的问题的答案。

    根据该公式、当 Vref 为 Vs/2以外的任何值时、需要考虑 RVRR 产生的影响。

    此致、Guang