主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 OPA551、 OPA683
您好!
我使用 OPA552来制作二阶 Sallen Key 低通滤波器。 LTSpice 仿真显示稳定的结果、但在实施硬件后、输出显示高频噪声。 我要连接示波器输出、其中黄色图形是输入、蓝色图形是输出。 目标截止频率为100KHz、增益约为5。 我尝试了大约1 Mohm 的更高负载、并观察到相同的结果。 此外、IC 作为放大器工作正常(无滤波)。
我想知道您是否可以评论我如何解决这个问题。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 OPA552来制作二阶 Sallen Key 低通滤波器。 LTSpice 仿真显示稳定的结果、但在实施硬件后、输出显示高频噪声。 我要连接示波器输出、其中黄色图形是输入、蓝色图形是输出。 目标截止频率为100KHz、增益约为5。 我尝试了大约1 Mohm 的更高负载、并观察到相同的结果。 此外、IC 作为放大器工作正常(无滤波)。
我想知道您是否可以评论我如何解决这个问题。 谢谢你。
您好、Mahmsa、
就 Michael 而言、Sallen-Key 低通滤波器中的输入电阻器的值与常用的电阻器值相比非常低。 通常 、这些电阻器的最小值为几百欧姆、但更常见 的值为千欧或几十千欧。 除非输入源具有接近 零欧姆的阻抗 、否则它们将加载输入源、从而修改滤波器增益和相位特性、并过度加载输出。 在这种情况下、实际的 OPA552的行为可能与模型不同。
振荡表示电路的相位裕度已降级至 达到 零度的点。 正如 Michael 所指出的、OPA552输出上存在负载问题。 如果输出端连接 到电缆和仪器输入端、 并且电缆 未正确端接、则它将显示为 OPA552的容性负载 、这将降低 相位裕度。 请提供电路原理图、包括输入源、输出负载以及它们之间使用的任何电缆。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Mahmsa、
好的、对于 通带中增益约为14dB 的94kHz Sallen-Key 低通、新的 RC 值看起来要好得多。 当我在我们的 TINA-TI 仿真器中仿真电路时、结果看起来不错、但我知道您仍然遇到稳定性问题。
OPA552是一款补偿不足的运算放大 器、不是单位增益稳定(G = 1V/V)、但对于5V/V (14dB)或更高的增益应保持稳定。 我希望、标准反相或同相放大器电路的噪声增益>=5V/V 就是这种情况、正如您 通过移除反馈电容器所确认的那样。 但是、在 Sallen-Key 等有源滤波器电路中使用时、工作时同时存在负反馈和正反馈、正反馈 可能会将相位裕度降低到电路变得不稳定的程度。 它可能能够补偿 OPA552、但添加的补偿会修改增益/相位响应并改变您尝试实现的滤波器响应。
我建议在电路中尝试 OPA551。 它具有单位增益稳定性、当我在 您的94kHz Sallen-Key 滤波器中对其进行仿真时、响应与 OPA552的仿真结果相同(请参阅下文)。 我认为、与同一电路中的 OPA552相比、具有单位增益稳定的 OPA551具有更大的相位裕度。 如果您决定尝试、请告诉我们这是否会产生稳定性。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
早上 Tom 和 Mahsa、
我尝试重新激活我为 Intersil 在线工具所做的旧 SKF 设计文件、目前还不幸运、但这里是 FilterPro 设计、其增益为97kHz、为5巴特沃斯、您会注意到非常不同的 RC 选择。 另外、我的工具 Tom 的作用是说 OPA552 Decomp 器件的速度对于这个设计来说还不够快、单位增益稳定的 OPA551在3MHz GBP 上只会是600kHz 闭环-对于94kHz 来说真的是不够的。 设计。 另请注意、抑制在10MHz 以上变得平坦、这对于 SKF 而言非常正常、因为输入通过反馈电容器馈送、并且不会因运算放大器的带外更高输出 Z 而被灌入。 如果您在尝试抑制的输入中有较高的 F 信号、这可能是您所看到的、看起来像是振荡。
此外、Mahsa、我们还没有讨论大信号要求、但如果您真正使用+/-30V 部件来实现大输出摆幅、让我们检查压摆率-假设您需要50kHz +/-25V 摆幅(您填写实际数字)。 该信号需要8V/usec 的 SR、OPA552具有24V/usec、因此看起来很好、OPA551为15V/usec -没问题。 如果谐波失真很重要、则需要比这更多的 SR 裕度。
嗯、
这是相当适度的摆幅要求、您可以使用+/-5V 部件和低得多的静态电流轻松实现这一点。 在这种情况下、有很多选择、我自己会尝试 OPA683作为电流反馈人(是的、CFA 将在 SKF 中工作、奇怪的是、文献有时对此表示否定、 而且、FilterPro 和其他 TI 工具不支持该选项-我在 Intersil 工具中允许该选项)。
再进一步、
1.您可以进行交流耦合吗? 如果是、则可能会执行单个5V 解决方案
2.是否需要噪声或谐波失真?
上午马赫萨
我能够恢复 SKF 设计工具的工作版本、使用1mA OPA683提供的解决方案来运行该工具-流程尝试将 R 降低到合理水平以改善噪声-这是一种+/-5V 设计、 但可能是单个5V、这是我们可以交流耦合输入。 由于该器件功耗极低、模型非常好、因此 SKF 常见的阻带抑制损耗显示在3MHz 以上。 如果需要、更快的部件或 MFB 设计可以解决这一问题。
这是这个文件、