This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:二阶低通滤波器

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA552, TINA-TI, OPA551, OPA683
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944864/opa552-2nd-order-low-pass-filter

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA551OPA683

您好!  

我使用 OPA552来制作二阶 Sallen Key 低通滤波器。 LTSpice 仿真显示稳定的结果、但在实施硬件后、输出显示高频噪声。 我要连接示波器输出、其中黄色图形是输入、蓝色图形是输出。 目标截止频率为100KHz、增益约为5。 我尝试了大约1 Mohm 的更高负载、并观察到相同的结果。 此外、IC 作为放大器工作正常(无滤波)。  

我想知道您是否可以评论我如何解决这个问题。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我的天哪、这些是低滤波器 R 值-您确定来源可以驱动这些值吗?  

    此外、您还需要显示 R24和 R25值-如何探测? 您显示的是50欧姆负载、但这是连接到50欧姆示波器的电缆吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmsa、

    就 Michael 而言、Sallen-Key 低通滤波器中的输入电阻器的值与常用的电阻器值相比非常低。 通常 、这些电阻器的最小值为几百欧姆、但更常见 的值为千欧或几十千欧。 除非输入源具有接近 零欧姆的阻抗 、否则它们将加载输入源、从而修改滤波器增益和相位特性、并过度加载输出。 在这种情况下、实际的 OPA552的行为可能与模型不同。

    振荡表示电路的相位裕度已降级至 达到 零度的点。 正如 Michael 所指出的、OPA552输出上存在负载问题。 如果输出端连接 到电缆和仪器输入端、 并且电缆 未正确端接、则它将显示为 OPA552的容性负载 、这将降低 相位裕度。 请提供电路原理图、包括输入源、输出负载以及它们之间使用的任何电缆。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有 Mahsa、  

    您的示波器屏幕截图清楚地显示了振荡-只要您进行了此设置、您就可以尝试将该信号馈送到频谱分析仪中、以拉出振荡中的频率项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas 和 Michael、您好!  

    感谢您的建议。  

    我重新设计了滤波器、使电阻器值处于您建议的范围内。 我仍然看到相同的结果。  

    对于负载、我使用1兆欧的电阻负载、我在这里附加了一个方框图。  

    对于目前为止我移除 C2 (1nF)时的所有情况、滤波器反馈处的容性负载、输出会变得稳定。 这是因为当我移除 C2时、该电路只是更改为同相放大器。  我在这里连接带和不带 C2的滤波器的输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这里是所附的 FFT 图。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不运行任何 silms、我会说您的反馈和增益元件太高、从而在反相输入 C 中引入反馈极点  

    将其缩小1000倍、看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmsa、

    好的、对于 通带中增益约为14dB 的94kHz Sallen-Key 低通、新的 RC 值看起来要好得多。 当我在我们的 TINA-TI 仿真器中仿真电路时、结果看起来不错、但我知道您仍然遇到稳定性问题。

    OPA552是一款补偿不足的运算放大    器、不是单位增益稳定(G = 1V/V)、但对于5V/V (14dB)或更高的增益应保持稳定。 我希望、标准反相或同相放大器电路的噪声增益>=5V/V 就是这种情况、正如您 通过移除反馈电容器所确认的那样。 但是、在 Sallen-Key 等有源滤波器电路中使用时、工作时同时存在负反馈和正反馈、正反馈 可能会将相位裕度降低到电路变得不稳定的程度。 它可能能够补偿 OPA552、但添加的补偿会修改增益/相位响应并改变您尝试实现的滤波器响应。

    我建议在电路中尝试 OPA551。 它具有单位增益稳定性、当我在 您的94kHz Sallen-Key 滤波器中对其进行仿真时、响应与 OPA552的仿真结果相同(请参阅下文)。 我认为、与同一电路中的 OPA552相比、具有单位增益稳定的 OPA551具有更大的相位裕度。 如果您决定尝试、请告诉我们这是否会产生稳定性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Tom 和 Mahsa、  

    我尝试重新激活我为 Intersil 在线工具所做的旧 SKF 设计文件、目前还不幸运、但这里是 FilterPro 设计、其增益为97kHz、为5巴特沃斯、您会注意到非常不同的 RC 选择。 另外、我的工具 Tom 的作用是说 OPA552 Decomp 器件的速度对于这个设计来说还不够快、单位增益稳定的 OPA551在3MHz GBP 上只会是600kHz 闭环-对于94kHz 来说真的是不够的。  设计。 另请注意、抑制在10MHz 以上变得平坦、这对于 SKF 而言非常正常、因为输入通过反馈电容器馈送、并且不会因运算放大器的带外更高输出 Z 而被灌入。 如果您在尝试抑制的输入中有较高的 F 信号、这可能是您所看到的、看起来像是振荡。  

    此外、Mahsa、我们还没有讨论大信号要求、但如果您真正使用+/-30V 部件来实现大输出摆幅、让我们检查压摆率-假设您需要50kHz +/-25V 摆幅(您填写实际数字)。 该信号需要8V/usec 的 SR、OPA552具有24V/usec、因此看起来很好、OPA551为15V/usec -没问题。 如果谐波失真很重要、则需要比这更多的 SR 裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmsa、

    考虑到 Michael 对 OPA551/OPA552增益带宽的有效观点、您能告诉我们 滤波级所需的最大输出电压和电流吗?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的接收器可以获得的最大功率为10dBm。 我们需要在50欧姆负载上提供介于500mV 和1V 之间的信号。 这将导致10mA 至20mA 的电流值。  

    此外、对于载波频率为100KHz 的1V 信号、压摆率应高于0.628V/us。 由于 OPA552的压摆率为24V/us、因此它似乎是我们应用的理想选择。  

    最棒的  

    Mahsa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、  

    这是相当适度的摆幅要求、您可以使用+/-5V 部件和低得多的静态电流轻松实现这一点。 在这种情况下、有很多选择、我自己会尝试 OPA683作为电流反馈人(是的、CFA 将在 SKF 中工作、奇怪的是、文献有时对此表示否定、 而且、FilterPro 和其他 TI 工具不支持该选项-我在 Intersil 工具中允许该选项)。  

    再进一步、  

    1.您可以进行交流耦合吗? 如果是、则可能会执行单个5V 解决方案

    2.是否需要噪声或谐波失真?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午马赫萨  

    我能够恢复 SKF 设计工具的工作版本、使用1mA OPA683提供的解决方案来运行该工具-流程尝试将 R 降低到合理水平以改善噪声-这是一种+/-5V 设计、 但可能是单个5V、这是我们可以交流耦合输入。 由于该器件功耗极低、模型非常好、因此 SKF 常见的阻带抑制损耗显示在3MHz 以上。 如果需要、更快的部件或 MFB 设计可以解决这一问题。  

     这是这个文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA683-SKF-version.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我打开了两个文件、因此很容易运行输出点噪声比较、  

    是的、采用 OPA552的 FilterPro RC 值会产生更高的输出点噪声、由于 Fo 周围的噪声增益峰值、因此 Fo 周围的峰值是每个有源滤波器的一部分、有些设计比其他设计的噪声高。