你好!
我在这里比较坦率、实际上是在问熟练的人、为什么我的 JFET 功率放大器会振荡。
我不知道 TI 是否生产 BF245A,但我希望这样做,否则,获得帮助的机会就会很小:)
BF245A 是我最喜欢的 JFET、我使用 BF245As 从1947年起就创建了一个著名的 Williamson 管式放大器的"副本"。
作为"电力管"、我现在使用的是2SK175、但发现了更多线性版本、我将在未来使用2SK135。
我得出的结论是、热管声实际上不是因为管、而是因为输出变压器使偶次谐波短路。
因此、我在变压器周围构建了一个带有 MOS 输出晶体管的 JFET 前置放大器、我使用激光切割 FR2和由世界上最好的 C 芯变压器制造商 Lundahl 变压器制造的变压器芯片手动对其进行了伤和粘结。
我的放大器的首次使用旨在用作吉他放大器、我的电流数据随意显示效果良好。
不过,我希望能有更多。
现在、我有一个仅为20Hz-5kHz 的全功率带宽、在这里、我获得8W 输出。
但是、在20kHz 时、在信号真的很奇怪之前、我只获得1W 的输出、它看起来就像倍频器!
我在 MOS 栅极测量了信号、在 MOS 漏极测量了信号、但在20kHz 时、它们看起来并不像、这让我无法理解。
我正在附上一些关于这种情况及其他情况的图片。
我真的希望你能帮我、即使你的这与你的任何一款好产品都没有关系。
如你所见,有点绝望:)
此致、Roger
电源
高输出电流、假设1kHz 工作、高输出电流和20kHz 不工作(请参阅和作为逻辑运算符)。
开环、1kHz、上电压:0、5V/DIV (输入)、下电压:5V/DIV (输出)、Z=3、9 Ω
闭环(BF=12dB)、1kHz、上电压:0、5V (输入)、下电压:5V (输出)、Z=3、9 Ω
20kHz、开环、上:在 Power_MOS 上为 UG (灵敏度未知、但不重要、因为信号"良好")、下:在功率 MOS 上为 UD (灵敏度可能为5V/DIV)、频率加倍:)