This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFET 功率放大器振荡

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902080/jfet-power-amplifier-oscillations

你好!

我在这里比较坦率、实际上是在问熟练的人、为什么我的 JFET 功率放大器会振荡。

我不知道 TI 是否生产 BF245A,但我希望这样做,否则,获得帮助的机会就会很小:)

BF245A 是我最喜欢的 JFET、我使用 BF245As 从1947年起就创建了一个著名的 Williamson 管式放大器的"副本"。

作为"电力管"、我现在使用的是2SK175、但发现了更多线性版本、我将在未来使用2SK135。

我得出的结论是、热管声实际上不是因为管、而是因为输出变压器使偶次谐波短路。

因此、我在变压器周围构建了一个带有 MOS 输出晶体管的 JFET 前置放大器、我使用激光切割 FR2和由世界上最好的 C 芯变压器制造商 Lundahl 变压器制造的变压器芯片手动对其进行了伤和粘结。

我的放大器的首次使用旨在用作吉他放大器、我的电流数据随意显示效果良好。

不过,我希望能有更多。

现在、我有一个仅为20Hz-5kHz 的全功率带宽、在这里、我获得8W 输出。

但是、在20kHz 时、在信号真的很奇怪之前、我只获得1W 的输出、它看起来就像倍频器!

我在 MOS 栅极测量了信号、在 MOS 漏极测量了信号、但在20kHz 时、它们看起来并不像、这让我无法理解。

我正在附上一些关于这种情况及其他情况的图片。

我真的希望你能帮我、即使你的这与你的任何一款好产品都没有关系。

如你所见,有点绝望:)

此致、Roger
电源
高输出电流、假设1kHz 工作、高输出电流和20kHz 不工作(请参阅和作为逻辑运算符)。

开环、1kHz、上电压:0、5V/DIV (输入)、下电压:5V/DIV (输出)、Z=3、9 Ω


闭环(BF=12dB)、1kHz、上电压:0、5V (输入)、下电压:5V (输出)、Z=3、9 Ω


20kHz、开环、上:在 Power_MOS 上为 UG (灵敏度未知、但不重要、因为信号"良好")、下:在功率 MOS 上为 UD (灵敏度可能为5V/DIV)、频率加倍:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    您有适合我们的 TINA 仿真文件吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、
    您拥有的有趣设计、不是、TI 不生产 JFET。
    我们确实有一个 MOSFET 团队、因此虽然 Kai 很好地为我们提供帮助、但我会将其分配给我们的 MOSFET 团队、看看他们是否有任何输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    感谢您的查询。 我恐怕这不属于我的专业领域。 您是否曾尝试联系 JFET 和/或 MOSFET 器件的制造商? 根据最后一个波形、我唯一能想到的是、您可能会在两个 FET 都导通的情况下获得一些跨导、从而导致 VDS 在整个周期的一半时间内崩溃。 很抱歉,我没有更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    它现在是否起作用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果没有其他问题或意见、我将在24小时内结束本主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    再次感谢您与 TI 的联系。 我将关闭该线程。 如有任何疑问或问题、请随时通过 e2e 联系 TI。