This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:反馈?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944195/ina260-back-feed

器件型号:INA260

您好!

我将一个 INA260焊接到 DIP 分线板上、我对自己的工作有点担心。  此外、我真的不知道我在做什么。

我将 INA260连接到 Arduino Mini、并尝试使用它来测量太阳能电池板。  在尝试连接 MOSFET 以连接和断开面板之前、我获得了"合理"的读数(我刚刚在该测试中使用了4V 电池)。 然后、我注意到电池从未完全断开。  栅极从某个位置获得大约2V 的反馈电压,我担心它可能来自我焊接的 INA260 --太热,或者可能是芯片下方的焊料短路。

我正在尝试找到 该反向馈电压的源。

当 INA260与所有器       件完全断开连接时、除了4V 电池的正极端子与三个+输入端、我在引脚1-3 (+)和引脚14-16 (-)之间以及电池负极端子之间读出大约4.3V 的电压。

引脚13 (NC)为0V。

所有其他引脚的读数大约为2.6V-2.8V。

我的问题:

这是否符合预期/正常、或者是否存在短路? 可能在我的焊接中?  

我不知道不能忽略我的直觉、即引脚4-12应该以某种方式与引脚1-3和14-16隔离、并且引脚上没有电压。

感谢您的任何见解、Robby R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robby、

    欢迎并感谢您在论坛上发帖。 我现在将对此进行回顾、并将在工作时间结束前作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robby、

    您是否会发送有关如何驱动 MOSFET 以及 INA260的原理图?

    当器件中其他引脚的电压全部悬空时、上升到某个值的情况并不少见。 可能有一些电流从 IN+引脚流入和流入器件。 焊接过程中也可能会发生短路。 您可以发送一张照片以确保正确。

    为什么您断开 INA260、因为栅极电压为2V? FET 的栅极可能需要一些下拉电阻? 在调试 INA260之前、我首先要确保您可以根据需要操作 FET。

    虽然数字逻辑和输入引脚是器件中单独的功能块、但它们可能共享一些公共接地或内部电源轨、 因此、这些系统之间没有真正的完全隔离、因此循环直流返回电流很可能会提高器件中其他引脚的电压。 最后、这些引脚不应悬空、而应上拉或下拉。

    希望这对您有所帮助。

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您查看此内容。  我花了一段时间才算出原理图位、但随附的原理图就是我所拥有的(我认为)。  我还在太阳能电池板的正极侧尝试了 MOSFET。  我以前只成功地使用了 MOSFET 来打开和关闭 LED --太好了??? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robby、

    感谢您的发送。 我首先建议将 R5和 R6从10k 电阻器更改为0Ω Ω 电阻器。 地址引脚应仅使用一条迹线进行上拉或下拉、地址引脚上不应存在电阻。 我不知道这是不是问题、但从调试开始还不错。

    修复 R5和 R6并重新测试后、您能否查看是否可以使用 Arduino 和 INA260完全从 PCB 上取消装配来打开和关闭 FET? 然后、您需要在 R!中缺失的分流电阻之间添加一个短接、 B1。 如果在从电路板上移除 INA260后无法正确关闭 FET、则这是 FET 配置或 Arduino 的 D4引脚的问题。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设0欧姆电阻器只是一根导线。  和 R! R1 是对的吗?

    我不理解"在 R!中缺失的分流电阻之间添加一个短接! B1"的说明。  

    [引用用户="Peter Iliya"]

    然后、您需要在 R!中缺失的分流电阻之间添加一个短接、 B1。 如果 在从电路板上移除 INA260后无法正确关闭 FET、则这是 FET 配置或 Arduino 的 D4引脚的问题。

    [/报价]

    非常感谢。  我将于今晚试一下、Robby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我认为我了解"缺少分流器"。  您是说要代替引脚(1、2、3)和(14、15、16)之间的 INA260分流器、对吧?

    谢谢、Robby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robby、

    是的、这正是我所说的内容。 应在 B1至 R1之间连接一根导线、以替换 INA260中缺失的分流电阻。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我今晚已经在讨论这个问题了,我想我需要进一步了解 MOSFET ----也就是提出电压来完全打开它(我想)。  Arduino 引脚在您建议的测试设置中似乎工作正常、但 MOSFET 上的 D/S 电压丢失了、根据我所知、这意味着它由于栅极电压过低而具有太多的电阻- 因此,我可能要在几天前回到您那里,同时我也在研究这个问题。

    感谢您的帮助、Robby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robby、

    或许具有较低 RDS (on)的 FET 会更好? 如果您可以探测栅极和漏极电压、这也会很好。

    此致、

    Peter