https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/944195/ina260-back-feed
器件型号:INA260您好!
我将一个 INA260焊接到 DIP 分线板上、我对自己的工作有点担心。 此外、我真的不知道我在做什么。
我将 INA260连接到 Arduino Mini、并尝试使用它来测量太阳能电池板。 在尝试连接 MOSFET 以连接和断开面板之前、我获得了"合理"的读数(我刚刚在该测试中使用了4V 电池)。 然后、我注意到电池从未完全断开。 栅极从某个位置获得大约2V 的反馈电压,我担心它可能来自我焊接的 INA260 --太热,或者可能是芯片下方的焊料短路。
我正在尝试找到 该反向馈电压的源。
当 INA260与所有器 件完全断开连接时、除了4V 电池的正极端子与三个+输入端、我在引脚1-3 (+)和引脚14-16 (-)之间以及电池负极端子之间读出大约4.3V 的电压。
引脚13 (NC)为0V。
所有其他引脚的读数大约为2.6V-2.8V。
我的问题:
这是否符合预期/正常、或者是否存在短路? 可能在我的焊接中?
我不知道不能忽略我的直觉、即引脚4-12应该以某种方式与引脚1-3和14-16隔离、并且引脚上没有电压。
感谢您的任何见解、Robby R